结果:找到"MachXO2 LCMXO2-256HC-4TG100C 网络边缘应用优化 低功耗FPHA",相关内容1000条
- MachXO2系列LCMXO2-256HC-4TG100C专为网络边缘应用优化的低功耗FPHA
- latticeMachXO2系列LCMXO2-256HC-4TG100C专为网络边缘应用优化的低功耗FPHA,适用于低成本的复杂系统控制和视频接口设计开发,满足了通信、计算、工业、消费电子和医疗市场所需的系统控制和接口应用。瞬时启动,迅速实现控制——启动时间小于1mS,在上电时迅速控制信号,以确保出色的系统性能和可靠的运行。通过内部逻辑提升系能性能——内置硬件加速逻辑和高达6864LUT4更多电压选择,节省更多成本——拥有3.3/2.5V和1.2V内核电压选择,待机功耗低至22μW特性:高达256Kbit的用户闪存和240KbitsysMEMTM嵌入式块RAM高达334个可热插拔的IO,可防...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: MachXO2 LCMXO2-256HC-4TG100C 网络边缘应用优化 低功耗FPHA 发帖人:Hailey 发帖时间:2023-02-27 12:32:00
- ARMMCUSTM32F303VCT6微控制器低功耗应用
- STM32F303xB/STM32F303xC系列基于高性能Arm®Cortex®-M432位RISC内核,FPU工作频率高达72MHz,并嵌入了浮点单元(FPU)、内存保护单元(MPU)和嵌入式跟踪宏单元(ETM)。该系列包含高速嵌入式存储器(高达256KB的闪存内存,高达40KB的SRAM)和广泛的增强型I/O和外设连接到两个APB总线。这些器件提供多达四个快速12位ADC(5Msps)、七个比较器、四个操作放大器,最多两个DAC通道,一个低功耗RTC,最多五个通用16位定时器、一个通用32位定时器和两个专用于电机控制的定时器。具有标准和高级通信接口:最多两个I2C,最多三个SPI(两个...
- 所属专栏: 技术交流 标签: STM32F303VCT6,MCU,低功耗应用,明佳达电子 发帖人:szmjd 发帖时间:2022-06-24 09:50:00
- 超低功耗MCU如何降低功耗
- 低功耗是MCU的一项非常重要的指标,比如某些可穿戴的设备,其携带的电量有限,如果整个电路消耗的电量特别大就会经常出现电量不足的情况。平时我们在做产品的时候,基本的功能实现很简单,但只要涉及到关于低功耗的问题就比较棘手了,比如某些可以低到微安级的MCU微控制器,而自己设计的低功耗怎么测都是毫安级的,电流竟然能够高出标准几百到上千倍,遇到这种情况干万不要怕,只要认真你就赢了。接着仔细分析一下这其中的原因。(1)掐断外设命脉,关闭外设时钟。先说最直观的,也是工程师都比较注意的方面,就是关闭MCU微控制器的外设时钟,对于现在市面上出现的大多数的MCU微控制器,其外设模块都对应着一个时钟开关。只需要打...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 超低功耗MCU,MCU,单片机,低功耗MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-12 14:07:00
- LORA网络/ASR650X、ASR6505、ASR6500S低功耗远距离传输芯片
- LoRa(LongRange)是一种基于CSS的扩频调制技术,能够显著提升通信距离,适用于低频次、小数据量、长距离的LPWAN低功耗广域网,具有如下优点:1.在传输过程中,信息可能被噪音淹没,接收方只需要听取重点(知道正交的扩频序列)就可以恢复型号2.抗干扰、抗噪音和抗阻塞能力强3.扩频因子不同时可以使用相同的信道(不同的扩频序列之间是正交的,因此频率可以复用)4.宽带扩频技术,抗多径、抗衰落能力强LORA的射频参数发射功率和晶振频偏会影响芯片收发的及时性和准确性。LoRaWAN是一个MAC层的规范协议,由LoRaAlliance基于LoRa制定,目的是为了使用LoRa调制技术组成一个高容量...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LORA网络 低功耗远距离传输芯片 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-08-24 16:44:00
- 电子智能锁低功耗方案,SI522A低功耗读卡芯片方案性价比太高了吧!
- 广州建博会刚刚结束,在门锁展厅中,各大门锁品牌大放异彩,而其中的主流,低功耗!这一特点已经成为行业的亮点,并持续创新着。作为低功耗读卡的智能门锁读卡方案,SI522A和SI523凭着目前业内最低的功耗,晋升成为葵花奖金牌得主的核心供应商,功耗仅为4.5μA,低功耗模式下,读卡距离可达5cm。作为市场新贵,SI522A和SI523在老版本SI522的基础上,针对市场低功耗模式下极其不稳定的痛点,凭借着稳定的低功耗模式,和当前最低的功耗(4.5μA),同时软硬件直接兼容MFRC522FM17550/FM17522/NZ3801等芯片,迅速占领了市场。Si522A/SI523内部集成低功耗自动寻卡...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 智能锁低功耗 低功耗读卡 FM17522替换 电子锁低功耗 RC522 发帖人:jiajun7987 发帖时间:2020-07-17 18:06:00
- 边缘计算在智能快递柜的智能装置上如何体现?
- ▌▌紧急事件,数据不返回总服务器,直接本地节点处理,完成快处理动作。当丢件作为智能柜最严重的紧急情况,当其发生时,常规程序逻辑,数据传输到总服务器,总服务器给丢件本地节点发出指令,进行相关处理。亦或者本地节点管理、控制相关节点,总服务器汇总。两者都是各有利弊,都不能称其为最适宜的逻辑方式。当NXP平台CPC-1322系列产品的边缘计算智能装置升级,我们依旧可以保持总服务器统一控制管理各节点,但紧急事件,本地节点可直接快处理动作。▌▌视频过大,本地压缩视频处理,完成视频预处理动作每套智能柜在没有进行客户服务之时,一般来说,总服务器把所有要投放的视频,进行压缩,再传输到各节点,进行视频播放,数据...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: IOT 边缘计算 工控机 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2019-04-04 10:23:00
- 专用RF的单芯片解决方案
- 低功耗蓝牙芯片NRF51822-QFAB128KB内存NordicSemiconductornRF51822是一款多协议蓝牙低功耗/2.4GHz专用RF的单芯片解决方案,广泛用于包括PC周边、上网电视遥控器、运动/健身/保健传感器、玩具以及自动化等应用。IC功能包括:256kB片上闪存和16kBRAM;数字和混合信号周边,包括SPI、2-wire、ADC以及正交解码器;16PPI通道;撘配片上LDO时电源范围为1.8-3.6V,LDO旁路模式为1.75-1.95V;片上下拉DC/DC转换器用于3V电池(例如,纽扣电池);片上+/-250ppm32kHZRC振荡器,在蓝牙低功耗应用,不需外部3...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙 低功耗 发帖人:动能世纪GUO 发帖时间:2018-06-14 13:39:00
- TI德州低功耗CC2541芯片简介
- CC2541是一款针对低能耗以及私有2.4-GHz应用的功率优化的真正片载系统(SoC)解决方案。它使得使用低总体物料清单成本建立强健网络节点成为可能。CC2541将领先RF收发器的出**能和一个业界标准的增强型8051MCU、系统内可编程闪存存储器、8-KBRAM和很多其它功能强大的特性和外设组合在一起。CC2541非常适合应用于需要超低能耗的系统。这由多种不同的运行模式指定。运行模式间较短的转换时间进一步使低能耗变为可能。如果CC2540上的USB未启用并且CC2541上的I2C/额外I/O未启用,那么CC2541与CC2540在6-mmx6-mm方形扁平无引脚(QFN)40封装内引脚兼...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: cc2541 低功耗 发帖人:dnsj052 发帖时间:2018-01-27 10:14:00
- SI24R2B单发Tx发射芯片低功耗
- 超低功耗高性能2.4GHzGFSK无线发射芯片标准包装:4000/卷带封装/外壳:QFN一、SI24R2的由来:SI24R2是在SI24R1的基础上,单独分出来发射部分TX,成为一颗2.4G单TX芯片。可与NRF24L01P以及SI24R1通信,替代NRF2402以及A7105。与SI24R1的性能对比上来讲,SI24R2只是比SI24R1少了一个接收端的功能,另外发射端是完全一样的。而且关断功耗变的更低了,从原来的1500nA变为只有500nA。其余几乎都一样,性价比也远远比A7325,NRF2402更低。SI24R2的功能概述:SI24R2是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗无...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: SI24R2B 单发 低功耗 发帖人:dnsj052 发帖时间:2017-12-27 10:35:00
- 低功耗nRF52832或将主导蓝牙市场?
- nRF51822系列的2.4GHzRF收发器设计工作在全球开放的ISM频段:2.4-2.4835GHz无线调制模式、配置包结构使无线收发器,还有其它的2.4GHz协议共同使用。nRF51822的主要特点2.4GHz无线收发器低功耗模式下灵敏度:-93dBm数据传输速率:250kbps,1Mbps,2MbpsTXPower-20to+4dBmin4dBsteps省电模式下发射功率:-30dBm峰值电流,接收时:13mA,发射时(0dBm):10.5mARSSI(分辨率:1dB)#接收信号的强度指示ARM?Cortex?-M032bitprocessor275μA/MHzrunningfromf...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 52832 低功耗 蓝牙 发帖人:dnsj052 发帖时间:2017-12-01 14:47:00
返回